Direkt zum Inhalt

4.1 Fangeinrichtungen

Fangeinrichtungen dienen dem gezielten Einfangen von Blitzen. Durch ihre Anordnung auf, an oder neben einer zu schützenden baulichen Anlage werden definierte, mögliche Einschlagpunkte der Blitzentladung festgelegt. Diese sind der erste Kontaktpunkt eines äußeren Blitzschutzsystems mit der Blitzentladung und unterliegen deshalb einer komplexen elektrischen und mechanischen Beanspruchung. Mit korrekt dimensionierten Fangeinrichtungen werden die Auswirkungen eines Blitzschlages in eine bauliche Anlage kontrolliert verringert.

Bei Wolke-Erde-Blitzen wächst ein Leitblitz der Blitzentladung schrittweise in Ruckstufen von der Wolke in Richtung Erde (Kap. 1.2). Hat sich der Leitblitz auf einige 100 bis einige 10 Meter der Erde genähert, wird die elektrische Isolationsfähigkeit der bodennahen Luft überschritten. Es beginnt von der Erde eine weitere, dem Leitblitz ähnliche „Leader“-Entladung in Richtung Leitblitzkopf zu wachsen: die Fangentladung (Bild 1.5.1). Damit wird die Einschlagstelle des Blitzes festgelegt (Kap. 1.5). Aus dem Zusammenhang zwischen den elektrischen Parametern und der Länge der Enddurchschlagstrecke einer Blitzentladung wurde das elektrogeometrische Modell (Kap. 1.5) abgeleitet, das die Grundlage aller Verfahren zur Auslegung von Fangeinrichtungen bildet.

Grundsätzlich gilt dabei: Je geringer die elektrischen Parameter einer Blitzentladung sind, desto kürzer werden die Enddurchschlagstrecken. So kann der Leitblitz sehr viel näher an die zu schützende Anlage vorrücken. Zum sicheren Einfangen schwächerer Blitzentladungen ist deshalb eine höhere Dichte an Fangeinrichtungen notwendig. als zum Einfangen stromstärkerer Blitzentladungen.

Bei der Festlegung der Lage der Fangeinrichtungen des Blitzschutzsystems muss besondere Sorgfalt auf den Schutz von Ecken und Kanten der zu schützenden baulichen Anlage gelegt werden. Dies gilt in höchstem Maße bei Fangeinrichtungen auf Dachflächen und den oberen Teilen von Fassaden. Fangeinrichtungen sind vor allem an Ecken und Kanten anzubringen.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.