Direkt zum Inhalt

5.1.9 Erstellen von Maßnahmenplänen

Wird im Bereich „Ergebnis ohne Maßnahmen“ festgestellt, dass das Risiko in einer oder mehreren Zonen nicht akzeptabel ist, kann über die Funktion „Maßnahmenplan erstellen“ ein neuer Plan generiert werden. Dieser dient der gezielten Definition von Schutzmaßnahmen zur Risikoreduktion.

Maßnahmenpläne anlegen
Es können beliebig viele Maßnahmenpläne erstellt werden, die jeweils eine eigene Schutzvariante abbilden. Alle Pläne basieren auf der zuvor berechneten Risikoanalyse ohne Schutzmaßnahmen. Innerhalb eines Plans können sowohl bereits vorhandene Schutzmaßnahmen dokumentiert als auch neue Maßnahmen zur Risikominimierung ergänzt werden. Der Titel sollte die jeweilige Schutzvariante eindeutig kennzeichnen – z. B. „Vorhandene Maßnahmen“, „Erforderliche Maßnahmen“ oder „Empfohlene Maßnahmen“.
Vor dem Erzeugen des Plans muss der Anwender bestätigen, dass ihm die folgenden Rahmenbedingungen bewusst sind:

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.