Direkt zum Inhalt

6.4.5.2 Hochspannungsfeste isolierte Ableitungen (HVI Leitung)

Die Grundkonzeption der hochspannungsfesten isolierten Ableitung besteht darin, den blitzstromführenden Leiter vollständig mit einem elektrisch hochfesten Isolierstoff zu umhüllen, sodass der erforderliche Trennungsabstand s zu anderen leitenden Teilen der Gebäudekonstruktion, zu elektrischen Leitungen und zu Rohrleitungen eingehalten wird, ohne dass dabei eine räumliche Trennung eingehalten werden muss. Das Isoliervermögen einer hochspannungsfesten isolierten Ableitung (HVI Leitung) wird durch den in Luft wirksamen äquivalenten Trennungsabstand s charakterisiert, der dem Mindestabstand entspricht, bei dem unter atmosphärischen Bedingungen in Luft keine unzulässige Überschlaggefahr besteht.

Anforderungen an hochspannungsfeste isolierte Ableitungen

  • Durchschlagsfestigkeit: Die Durchschlagfestigkeit (auch elektrische Festigkeit oder Durchbruchfeldstärke genannt) ist die maximale elektrische Feldstärke, die ein Isolierstoff aushalten kann, ohne dass es zu einem elektrischen Durchschlag kommt – also zur Bildung eines leitenden Pfades durch das Material infolge von Ionisation oder Materialversagen. Die Isolierung muss über den gesamten Leitungsverlauf ausreichend gegen Blitzspannungsimpulse bemessen sein.

Sie möchten weiterlesen?

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.